This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:NFAULT 引脚电压

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211559/drv8803-nfault-pin-voltage

器件型号:DRV8803

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

  • 通道1:负载电压
  • 通道2:NFAULT 引脚
  • 通道3:负载电流

1) 1)根据规格、nFAULT 引脚电压为-0.5V 至7V、测得的值超过此范围。 可能的原因是什么?

  • 通道1:负载电压
  • 通道2:NFAULT 引脚
  • 通道3:负载电流

2) 2)通道2 nFAULT 引脚报告错误、为什么未将其拉至0.5V 以下? 根据规范、低电平最大为0.5V。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    客户能否分享显示 DRV8803上使用的上拉电阻器的原理图?  如果上拉过强、将很难下拉至 GND。  我们建议使用10k 上拉电阻器。

    此致、

    Ryan