请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8803 大家好、
以下是客户可能需要您的帮助的问题:
- 通道1:负载电压
- 通道2:NFAULT 引脚
- 通道3:负载电流
1) 1)根据规格、nFAULT 引脚电压为-0.5V 至7V、测得的值超过此范围。 可能的原因是什么?
- 通道1:负载电压
- 通道2:NFAULT 引脚
- 通道3:负载电流
2) 2)通道2 nFAULT 引脚报告错误、为什么未将其拉至0.5V 以下? 根据规范、低电平最大为0.5V。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃