请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8803 大家好、
客户想知道8803是否有任何寿命数据、例如、1.5A/1A/0.5A 负载电流下的芯片寿命是多久? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户想知道8803是否有任何寿命数据、例如、1.5A/1A/0.5A 负载电流下的芯片寿命是多久? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Cherry:
可以 在此处找到 FIT 和 MTBF 信息。 请注意、这些计算并未在各种负载电流值下进行。
此致、
巴勃罗·阿梅特