This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:PWM 波形 C 相输出异常问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211021/drv8301-pwm-wave-phase-c-output-exception-issue

器件型号:DRV8301.

大家好、

PWM 波相位 C 的输出不正常。 如下图所示、输出频率是预期频率的两倍。 AB 相可以正常输出。

三相 PWM 输入信号已被检查并且状态良好。 更换芯片后问题仍然存在。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    在发生这种情况时、您是否注意到任何报告的故障、如果是、是哪些故障?

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alicia。

    感谢您的支持、此问题已得到解决!

    此致!

    樱桃