This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器

Guru**** 2573565 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211132/mct8316a-three-phase-bldc-motor-driver-with-integrated-sensorless-motor-control-algorithm

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

团队、您好!

目前我选择的是集成无刷电机驱动芯片,要求尺寸要小,工作电流要尽可能大。 我们 选择了 MCT8316A1VRGFR、我想问:

1.是否推荐在新设计中使用此设计?

2.如果建议使用的话、我认为这 是一个非感应 FOC 矢量控制、使用寄存器进行矢量控制。 如果我们直接使用此芯片、那么该寄存器是否具有默认配置?

3.这部新膜的峰值电流是8A。 连续电流可支持多少? 它不在该规格中。

4.此芯片是否支持 FOC 矢量控制? 如何进行方波控制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 是否推荐在新设计中使用此设计?

    我们建议在新设计中采用 MCT8316A1VRGFR。  

    Unknown 说:
    2. 如果建议使用、我认为这 是非感应 FOC 矢量控制、使用寄存器进行矢量控制。 如果我们直接使用此芯片、那么寄存器是否具有默认配置?

    该器件不支持。 该控制器内部具有预编程的6步梯形控制算法、并且具有可用于配置器件的寄存器。 这些寄存器可保存在 EEPROM 中。 该器件带有预编程的寄存器配置、但如果寄存器配置与默认值不同、用户应在 EEPROM 中对寄存器进行编程。 我们拥有支持 FOC 的 MCF8316A。  

    Unknown 说:
    3. 这一新膜的峰值电流为8A。 连续电流可支持多少? 它不在此规范中。

    8A 是电机电流峰值、但器件将在8A 时触发硬件电流限制、以便保持足够的裕度、我们可以将高达7.5A 的峰值电流推入电机。 这取决于 PCB 的热设计质量。 如果 PCB 无法在7.5A 耗散功率损耗、裸片结温将升高、当达到150C 时、器件将触发过热故障。  

    Unknown 说:
    4. 此芯片是否仅支持 FOC 矢量控制? 如何进行方波控制?

    MCF8316A 支持 FOC 控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!