This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:DRV8962驱动问题...

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211385/drv8962-drv8962-driving-issue

器件型号:DRV8962

大家好、

作为这个问题的最后一个帖子,这个问题仍然没有解决,也没有切实可行的解决办法。

(1) DRV8962:无法驱动集成电容器电机问题。 -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

以下是针对此问题的摘要和问题。 请帮助我提供建议。

1.如果客户想要修改电机内部的电容值、建议使用哪个 uF?

2.是否可以解决外部电路/部件的问题? 您建议进行哪些修改?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    对于#1,客户以前不想修改电机。

    它已安装。 用途:电机制造商建议由实验室调试技术人员进行安装、以便通过 EMC 测试。 我们不想修改电容值、因为电机制造商必须将其发送到 EMC 以重新校准。

    但如果确实如此、则 I = Cdv/dt

    "C"必须足够小、才能避免触发8A 的 OCP。  dV 是 delta 电压...其原理图中的 VCC、其中 dt = 70ns。  如果您可以找出 VCC 值、则可以进行 C 计算   

    对于2号开关、它们可以在驱动器和电机之间添加一些串联电感、以减慢电流斜坡并避免 OCP。  

    此致、

    Ryan