This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8143-Q1:有刷直流电机驱动器选择

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8143-Q1, DRV8876-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210943/drv8143-q1-brush-dc-motor-driver-selection

器件型号:DRV8143-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8876-Q1

您好、专家:

我的客户需要按如下方式选择直流电机驱动器。

我咨询过 ERM 直流电机的 AE、但没有产品能够满足他们的要求。

我们是否在有刷直流电机驱动器中有合适的产品?

非常感谢您的帮助!

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要汽车品质认证?  我想知道 DRV8143-Q1在标题中是什么时候。   

    如果需要自动认证、则可以考虑在该应用中使用 DRV8876-Q1。

    此致、

    Ryan