This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:集成 RAM

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1206369/drv2624-integrated-ram

器件型号:DRV2624

大家好、

我想问一下 DRV2624的集成 RAM。
1)
 上电后集成 RAM 的状态是怎样的?
是否都是"0"?

2)
我认为 集成 RAM 不能通过置位 NRST 引脚复位为全"0"。
是这样吗?

3)
是否可以通过任何方法  在不切换电源的情况下将集成 RAM 复位为"0"?

此致、
Yaita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaita-San:  

    我假定 RAM 初始化时将全部为零、但是我进行了一些测试、但是没有找到这个。 RAM 将使用看起来是随机的数据进行初始化。

    让我来回答您的问题

    1) 1)上电后的 RAM 状态不会全部为零、它将是随机数据

    2) 2)当 NRST 置位为低电平时、RAM 将复位。 数据不会全为零、在上电后看到的随机数据将是相同的

    3)如果你想在 RAM 中有全0 ,你可以简单地向所有 RAM 地址写入0。 每次写入 RAM 数据寄存器时、它将自动递增 RAM 地址。 您可以将0x00写入0xff 1000次以填充1KB RAM、

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur-San:

    在写入整个 RAM 区域时、是否有建议的写入程序?
    例如、将"0"写入所有区域一次、然后写入有效数据。

    此致、
    Yaita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaita-San:

    Arthur 正在旅行、最迟将在星期三结束前回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    感谢您提供的信息。
    我将等待亚瑟-桑的回复。

    此致、
    Yaita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaita-San:

    感谢您的耐心。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaita-San:  

    通过执行一个到 RAM_DATA 寄存器地址0xff 的一千个0x00字节的多字节写入、可将 RAM 数据写入所有零。  

    此致、
    Arthur