This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:如何使用 FGOUT 测量速度?

Guru**** 2482035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211029/drv8306-how-to-use-fgout-to-measure-speed

器件型号:DRV8306

大家好、

根据手册、FGOUT 用于测量速度、但未指定 FGOUT 一次可以产生多少个脉冲。 如何使用 FGOUT 测试速度?  谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    请参阅以下 E2E 博文(链接)、尽管它专注于不同的器件、但我相信它可以解答您的问题。

    FGOUT 引脚的输出频率 取决于霍尔信号开关的频率、可用于计算电机转速。

    此致、

    约书亚