This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8821:电流调节

Guru**** 2482055 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210923/drv8821-current-regulation

器件型号:DRV8821

我们将 DRV8821用作新产品控制器的一部分。  我们介绍了大多数芯片输入和输出、但对 ABVREF 和 CDVREF 输入有疑问。  我们为此芯片准备了 EV 板(尽管我们未使用 LabVIEW 接口)。  在 EV 板上、两个 VREF 输入可以跨接至板上的 POTS。  通过我们自己的电路板设计、我们可以将这两个输入耦合在一起、并连接至10K 电位计的电刷、其一端接地、另一端接至芯片上的引脚16 (V3P3)?  看起来、如果我们将 POT 设置为在 VREF 输入上施加1.5V 电压、并且在四个检测输入上使用0.3 Ω 电阻、则电机输出的最大电流应为1A。  我们希望仅使用 VM 24 VDC 电源为驱动器供电、而不使用任何外部逻辑电源。  任何信息都会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    假设两个步进电机使用相同的电流基准、该方法应该可以正常工作。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。  我们已考虑使用两个驱动器芯片、但如果我们可以使用该双通道芯片、它可简化 PCB 布局。  我只是希望 TI 不要过早地淘汰这款芯片。  它已经存在了一段时间。  此致。