This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM, DRV8353RH-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193413/drv8353rs-evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8353RH-EVM

大家好

请确认此 SKU 是否已通过 CE 认证/CE 标记? 如果是、请您能否提供 CE/EU 符合性声明?
如果商品也带有 UKCA 标记、请提供英国符合性声明。

TI 网站上未提供这些声明、   

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将致力于为 DRV8353RS-EVM 提供 EU DOC、请在未来几天内给我一些时间来处理这方面的工作。 本产品不带有 UKCA 标记。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、您对此待处理申请有任何消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    现在、我已经完成了 DRV8353RH-EVM 的申请、我将在本周开始进行这个申请。 我将在一周结束前向您介绍最新状态。

    此致、

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将等待收到您的回复。 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错! 很高兴我能提供帮助。

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我今天开始了一些必要的步骤来完成这项工作,并打算在下周继续工作。 获取文档需要完成几个步骤、每个步骤都有审批流程。 我希望能够在下周结束或以下时间之前拥有 DOC。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 为您提供部分更新。 我期待在本周收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    本周我成功 地获得了一个重要的签核、但遇到了一个技术问题、我将与 IT 团队一起努力解决这个问题。 如果我能在 下周早些时候解决此问题、那么我可以在下周结束之前提供 DOC。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Anthony、好、感谢您的最新消息。 似乎我们已经接近 CE/EU DOC 了。 感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    安东尼目前不在办公室,但打算在本周结束之前提供一个回应。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    本周早些时候、我已经与 IT 团队合作解决了这个技术问题、现在我已经提交了 BOM 待批准、正在等待确认。 从现在起、可能需要7天时间才能获得批准、之后我会在 TI.com 上发布。

    此致、

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    欢迎回来。 感谢您提供最新的进度信息。 可用后、请告知我。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、Will。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    DOC 已完成、现在可从 EVM 产品页面获得。

    感谢您的耐心!

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    非常感谢。 查询已解决。

    祝你一切顺利

    Chris