This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:DRV3245的剂量 SPx 和 SNx 支持正负电流采样?

Guru**** 2481955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209963/drv3245q-q1-dose-spx-and-snx-of-drv3245-support-both-positive-and-negative-current-sampling

器件型号:DRV3245Q-Q1

嗨、请参考下图、客户需要将电流检测电阻器放在相位上、其电流为正负、因此 SPx 和 SNx 之间的输入电压是正负的。  根据绝对最大额定值、虽然 SPx 和 SNx、SOx 可以承受负电压、从我站在的位置、这表示器件在范围内没有损坏(-2~5.5V、-0.3~VREF+0.5V)、 但在 SPx 和 SNx 输入负电压时、SOx 无法输出负电压、放大器无法工作、对吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfie、

    我们的器件不支持同相电流测量、因为 CSA 不是针对将会出现在 SHx 节点上的共模电压设计的。

    如果需要同相电流检测、请使用 GPAMPS 团队提供的专用运算放大器。  

    如果需要、我可以提供建议。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Adam