This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329A GUI 设置过程

Guru**** 2481755 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8329A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1202709/mct8329a-mct8329a-gui-setting-procedure

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件:MCT8316A、、 MCF8316A

您好!  

除了寄存器映射、MCT8316A GUI 还介绍了各种功能的设置过程。

据我所见、MCT8329A GUI 仅包含寄存器映射信息。

您是否有任何计划在未来更新为类似于 MCT8316A 的 GUI? 还是目前没有计划进行重大更新?

PS。

GUI 中的下载链接错误、因此我建议更正该链接。 可以从下面进行下载。
https://dev.ti.com/gallery/info/BLDC/MCT8329A_GUI/

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    感谢您报告了不正确的 GUI 下载链接、我们将修复它。

    是的、将更新 MCT8329A GUI、以具有与 MCF8316A 或 MCT8316A 相似的功能。 我将帮助您确认预计的发布日期并 进行回送。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     GUI 发布日期有任何更新? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的鸿震:

    我们目前正在着手开发 GUI、并计划在本周结束前推出新版本。

    感谢您的耐心等待、
    埃里克·C·