This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:分流放大器带宽和内部功率耗散

Guru**** 2481925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208637/drv3256-q1-shunt-amplifier-bw-and-internal-power-dissipation

器件型号:DRV3256-Q1

团队、您好!

我们无法找到有关以下方面的信息:

-分流放大器的内部带宽,我们只注意到稳定时间。  

-内部耗散公式。 我们如何使用已知的 MOSFET Qg 计算最大开关频率?

谢谢你。

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    您是否与 TI 代表合作?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adam、对于这个特定的项目、我们没有 TI 代表。 对于其他项目、我们签订了 NDA、并直接与 TI 联系。  

    Br、

    Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    我需要检查 NDA 状态、今天晚些时候我会给您回复。  

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    如果需要、我可以直接将 NDA 发送给您。 我们也可以通过电子邮件进行讨论

    Br、

    Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    电子邮件将是最好的,请发送电子邮件给我 adamdallsky(at)ti(dot)com。  

    此致、

    -亚当