This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:集成多路复用电机驱动芯片

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210655/drv8912-q1-integrated-multiplexed-motor-drive-chip

器件型号:DRV8912-Q1

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

客户需要驱动60*40电机阵列。 可用方案如下:DRV8912可以输出12并使用菊花链模式合并输出。 但组合需要的芯片太多了。 您能帮忙推荐集成更多驱动器的芯片吗?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    在我们的产品系列中、DRV8912-Q1的所有器件中、具有最高的集成通道。  没有其他芯片能够集成更多的通道。

    此致、

    Ryan