This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315EVM:新评估板 MCT8315EVM 出现问题

Guru**** 2481495 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207840/mct8315evm-problem-with-new-evaluation-board-mct8315evm

器件型号:MCT8315EVM
主题:MSP430FR2355中讨论的其他器件

您好!

我购买了一个评估板、但有一个问题、我无法连接该板上的 GUI。 MSP430 problème 可能有一个 μ C。 我阅读了本手册、其中有下载该固件 MCx8315EVM_MSP430FR2355_Firmware.zip 的链接、但大小为0K、点击后无法下载该文件。

此致 Franck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franck:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franck:

    好的、我们将更新该 GUI 评估链接。 现在、您可以评估云端的 GUI 吗? 这对于评估和调优也同样适用。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    云中的 GUI 可以。

    最好的拉加德

    弗朗西斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franck,

    很高兴听到、您可以通过将该主题标记为已解决来提供帮助吗?

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    是的、云中的 GUI 正常、但固件"MCx8315EVM_MSP430FR2355_Firmware.zip"尚不可用。 我总是收到消息

    此致

    弗朗西斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franck:

    请使用下面的项目:

    e2e.ti.com/.../MCx8315EVM_5F00_MSP430FR2355_5F00_Firmware.zip

    我们正在努力更新 EVM 文件夹、以便提供固件 zip 包的下载链接。

    感谢您的反馈、

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢你的帮助

    一切都好。

    此致

    弗朗西斯克