This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:汽车负载突降(58V)

Guru**** 2481945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, MCT8329A, MCF8316A, DRV8300-Q1, DRV8343-Q1, DRV8350, DRV8300, DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209428/mcf8316a-automotive-load-dump-58v

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件:MCT8329ADRV8300-Q1DRV8343-Q1DRV8350、DRV8300DRV8328、DRV8320

有没有建议可保护此 IC 免受汽车负载突降(58V 电压、持续600ms)影响? 数据表指出最大绝对值为40V 而不是像负载突降这样的高电压瞬变。

我的 电机需要在最高32V…的电压下持续运行。

曾 计划在两个 TVS 二极管之间使用带限流电阻器的电压、但我无法这样做、因为集成 FET 在 IC 处共享相同的输入功率(电机将使用全部8A 峰值电流、这不允许使用电阻器)。

我没有找到一个 钳位在40V 且在32V…以下不会击穿的 TVS 二极管。 它将处理这个长度的脉冲。

还有其他想法吗? 或者我是否受困于采用多个 FET、二极管和 MISC 的昂贵切断电路。 电阻器? 这可能会违背使用集成驱动器 IC 来降低成本…的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    使用我们的新型集成式 BLDC 栅极驱动器 IC MCT8329A 时、您可能会考虑 的一件事是:https://www.ti.com/product/MCT8329A

    这是一个60V 器件、集成了无传感器梯形控制和栅极驱动器。 这将涵盖您提到的以32V 电压运行时的高瞬态。 但是、由于 MCT8329A 没有集成式 FET、因此您需要外部功率级。  

    您能否告诉我、如果我要推荐新器件、您喜欢 MCF8316A 的哪些特性以及哪些特性是不可协商的?

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    这用于汽车应用(成本是驱动器)。 正是集成 FET 使得该器件极具吸引力。 即使我们必须添加一个奇特的电压切断电路、它也应该比6个(或3个双通道)外部 FET 便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望其他人已经对此器件进行了汽车瞬变测试、这些瞬变可以提供反馈。 数据表只提到了40V 的绝对最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    请允许我在下周结束之前再次向您询问该问题。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望其他人已经对该器件进行了汽车瞬变测试,可以提供反馈。 数据表只提到了40V 的绝对最大值[/报价]

    这些器件用于各种环境、因此我不希望数据表涵盖汽车负载突降的情况。 它规定了绝对最大值40V、因此用户必须处理和保护该限值。 负载突降事件可能很长、因此我认为使用 TVS 将电压限制在40V 以下不是正确的选择。 您应该考虑到负载突降的持续时间可能超过几秒钟、而不是 ESD 事件中的几秒钟。  

    汽车交流发电机负载突降是一个高电流事件并且持续时间较长、因此 TVS 可能无法承受。  

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载突降也是一个严重的脉冲。 就我的例子而言、它是58V 电压、持续600毫秒、这是新的24V 电池系统的标准要求。 我越是深入、我就越认为 TVS 解决方案不会发生。  我面临的挑战是添加一个保护电路、该电路不会比其保护的 IC…增加更多的成本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    根据截止点用于帮助您节省成本的位置、可能有必要使用具有外部 FET 的更高电压驱动器、直到我们为您的应用找到合适的替代产品。 我知道功率级可能比保护电路更昂贵、但我们不建议在该器件上超过40V、即使在负载突降瞬态尖峰的情况下也是如此。  

    下面是一些可能适合您的应用的其他器件建议。

    如果您需要 Q1额定值、DRV8343-Q1 (65V 绝对最大值)或 DRV8300-Q1 (100V 绝对最大值)

    如果您不需要 Q1额定值、我可以推荐 DRV8350/3 (100V 绝对最大值)、DRV8300 (100V 绝对最大值)、 DRV8328/9  (60V 绝对最大值)或 DRV8320/3 (60V 绝对最大值)。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 该驱动器需要是独立的并且"无代码"、因此我认为 MCT8329A 是我唯一的选择、其额定电压为60V。 但它需要外部 FET、其成本可能超过具有过压截止电路的 MCF8316A。 在确定成本之前、我可能需要并行处理这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    是的、我同意 MCT8329目前是最佳选择。 如果您在此 E2E 论坛上有任何疑问、请随时提出其他问题。

    您可以通过将此主题标记为已解决来提供帮助吗?

    此致!

    罗伯特