This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:电荷泵频率

Guru**** 2481755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210230/drv8244-q1-charge-pump-frequency

器件型号:DRV8244-Q1

团队、您好!

对于 EMI 测量、我们的客户想知道电荷泵的频率。 我们的数据表中没有指明这一点、但会有所帮助

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,约瑟夫!

    我们将对此进行研究、稍后与您联系。

    谢谢!

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    这里是电荷泵频率

    最小值

    典型值

    最大值

    18.16 MHz

    25 MHz

    36.72MHz

    上述频率是平均频率(无 SSC)

    除此频率外、还有 +/- 5% SSC 变化

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    Br

    Georg