This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:S 和 T/LF14之间的差异

Guru**** 2482045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209384/lmd18200-difference-between-s-and-t-lf14

器件型号:LMD18200

T/LF14和 T/NOPB 和 S 之间的区别是什么?

某些尺寸略有不同、例如数据表 RESP 中的 T&R。 我n`t 在网上找到 S 版本吗?

T/LF14的腿弯曲方式是否不同? 然而、两者的3D 数据是相同的?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您的问题的答案可以在此 E2E 主题中找到: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1034942/lmd18200-lf14-variant

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 由于"S"不存在在线、因此我无法回答与 S 相关的问题。让我重点关注 LF14和 NOPB。

    LF14和 NOPB 是相同的器件和相同的封装。 NOPB 意味着 无铅、这不再相关、因为所有这些已转为无铅工艺。 这种 NOPB 命名来自于非常旧的器件。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而3D 文件的区别是什么呢? 你也看到那个了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISEE、

    两个器件的封装相同、如下所示。 封装类型为 TO-220。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特