This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:ULC1001-DRV290XEVM

Guru**** 2481505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1203504/ulc1001-drv290xevm-ulc1001-drv290xevm

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

大家好

我们设计了一个室外使用的火焰探测器,使用通过蓝宝石窗户观察的热像传感器。 窗户是一个3mm 厚的矩形、弹性体粘合在(本质上)拱形窗户后面、并使用螺钉钢底板固定-声音非常复杂。 工作环境中的污染物有多种、包括雨、雾、海雾、霜冻/冰、有灰尘、 油、鸟式短柄等 我们将进一步讨论我们的应用...!

此致

Dave Randall  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    了解的电压水平。 考虑到 蓝宝石窗口的厚度、这将会有点挑战性。 接下来我将与大家联系、我们可以讨论一条前进的道路。 如果可以在较厚的透镜前面再添加一个较薄的透镜、这当然是可行的。 Sapphire 透镜可以配合这项技术使用、但透镜厚度会增加功耗。

    是的、我们听说过很多清洁用例! 我们没有能力或设置来测试所有类型的材料。 归根结底、机械解决方案将不归 TI 所有。 我们在此分享有关机械系统的知识、但所有权应由客户或第三方承担。 我们看到了水/盐、泥浆混合物、冰和灰尘的良好效果。

    我建议您使用 EVM 工具页面上的申请链接来申请 EVM 文件的访问权限。 TI 的安全资源页面上提供了其他设计资源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    对于仍可用于 ULC 的平板玻璃透镜、您猜最大厚度可能是多少?

    此致、

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们预测的典型厚度最大为~2mm。  厚度超过2 mm 时需要明显更高的功率来抵消弯曲力矩。