This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于 BLDC 和 SRM 电机的 EVM

Guru**** 2481915 points
Other Parts Discussed in Thread: LVBLDCMTR, DRV8343-Q1, DRV8301-69M-KIT, TMDSCNCD28027F, MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207986/recommend-evm-for-bldc-and-srm-motors

主题中讨论的其他器件:DRV8343-Q1DRV8301-69M-KIT、LVBLDCMTR、 TMDSCNCD28027F、TMDSCNCD28069MISO、 MOTORWAREcontrolSUITE

您好!

你好。

哪个评估板适合驱动 BLDC 和 SRM 电机?

可以实现无传感器操作? 直流输入。

适用于低电压、例如 24V 和高达15A。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!  

    DRV8343-Q1器件应 足以满足您的需求。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册: 使用 DRV8343-Q1进行开关磁阻电机(SRM)逆变器设计

    有2个 EVM 可用于评估此器件、一个 SPI 型号和一个硬件型号、两者都支持高达20A 的电流、电压范围为6V 至60V:

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    你好。 请查看下面我们的客户对您的回复的回复。

    请告诉我、哪个 BLDC 电机驱动板(6V 至60V、高达20A、具有三相分流电流反馈的无传感器 BLDC 电机驱动)可以与哪个 LAUNCHXL 板集成? 其中包含所需的 INSTASPIN FOC 和 INSTASPIN Motion、此外我还需要 BLDC 电机以及推荐的套件。

    我正在寻找一个包含电机+控制板+驱动板的完整套件解决方案。 在我的搜索中出现了 across2试剂盒。 DRV8301-69M-KIT 和 DRV8312-C2-KIT。 不确定是否有其他套件。 问题在于、这款套件是同时驱动 BLDC 电机上的 FOC 和运动算法的合适套件。

    我当时主要在 BLDC 电机开发套件中亲自挖掘解决方案。 电压范围似乎可以高达60伏、我需要高达48伏最大电压(通常24伏没问题)、但我需要高达20安培的支持。 似乎 DRV8301-69M-KIT 是可行的。 您能否确认这是否支持 InstaspinFOC 和 InstaspinMOTION?

    从文献中可以看出、DRV8312-C2-KIT 似乎只能支持高达3.5A 的持续电流、因此被排除在外。
    是否有任何其他完整套件/套件可满足此目的?

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果客户的主要目标是能够购买完整的评估套件(电机+控制板+驱动板)、那么唯一适合客户电压/电流要求的评估套件将是 DRV8301-69M-KIT ( 请注意、 该套件未显示附带电机、因此客户需要单独获取一个 )、它支持 INSTASPIN FOC 和 INSTASPIN Motion。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    你好。

    感谢您的回复、DRV8301-69M-KIT 适合我的应用、LVBLDCMTR 未随附。
    更多说明:
    1) 1)我是否需要 TMDXCNCD28054MISO (单独出售)-它的用途是什么?
    2)我是否需要 TMDSCNCD28027F +外部仿真器(单独出售)-希望仿真器已经内置在套件中。
    3) 3)使用 LVBLDCMTR 后、如果我将其替换为任何三相电机、该套件会测量电机参数并且仍然正常工作吗? (根据 TI 设计资源)
    4) 4) TMDSCNCD28069MISO 是否附带 MathWorks 嵌入式目标支持许可证?
    5) 5)上述 MISO 是否附带 Powersim PSIM F2806x Target 许可证?
    6) 6) DRV8301-69M-KIT 是否可以在无传感器梯形控制下驱动 BLDC?
    7) 7)评估板是否包含三相电流并联反馈?
    8) 8)是否有其他电路板 DRV8312-69M-KIT?
    9) 9)此套件附带的软件 GUI 示波器是否足够?

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    由于这些问题更与 C2000相关、我会将其重新分配给 C2000团队。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)我需要 TMDXCNCD28054MISO (单独出售)吗?

    没有、如果您有  TMDSCNCD28069MISO。 它与 采用另一个 C2000 MCU F28054M 的 TMDSCNCD28069MISO 类似。

    2)我是否需要 TMDSCNCD28027F +外部仿真器(单独出售)-希望仿真器已经内置到套件中[/报价]

    没有如上所述。

    3)使用 LVBLDCMTR 后、如果用任意三相电机替换、该套件是否能够测量电机参数并且仍然可以正常工作? (根据 TI 设计资源)

    是的、仅适用于三相 PMSM 或 ACIM。 您可以使用 motorWare 中相关的 InstaSPIN-FOC 实验来识别电机参数。

    4) TMDSCNCD28069MISO 是否附带 MathWorks 嵌入式目标支持许可证?

    否 您需要 从 MathWorks 购买软件许可证。

    5)上述 MISO 是否附带了 Powersim PSIM F2806x Target 的许可证?

    没有如上所述。

    6) DRV8301-69M-KIT 能否用无传感器梯形控制驱动 BLDC?

    是的、通过 在 controlSUITE 中使用无传感器梯形控制运行不同的示例。  

    7)评估板是否包含三相电流并联反馈?

    是的、 DRV8301-69M-KIT  在电路板上具有分流电阻器的三相电流检测。

    8)是否有其它主板 DRV8312-69M-KIT?

    可以。   DRV8312-69M-KIT 使用另一个 DRV 器件、该器件为低电流电机集成了 FET 和栅极驱动器。 您可以在 TI.com 上的用户指南中找到有关该电路板的更多详细信息

    )此套件附带的软件 GUI 示波器是否足够?

    控制电机以进行演示的指南。  您可以在 MotorWare 的用户指南中找到有关 GUI 的更多详细信息。

    [/quote]