This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:GUI 特性

Guru**** 2481505 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1206542/mcf8316aevm-gui-features

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

您好!

你好。

我们将尝试在无刷电机上使用 MCF8316A 的正弦波换向。

我们找到一个具有 GUI 的评估板 MCF8316AEVM。

MCF8316A 具有两种正弦波调制:连续 PWM 和不连续 PWM。

您是否能够确认 GUI 可以激活这两个引脚来比较噪声?

如果不是、是否有其他方式可以切换此开/关功能?

请告知。 非常感谢。
此致、
雷·文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    MCF8316AEVM GUI 具有连续和非连续 PWM 模式、可用于评估和调优。

    请参阅下面的屏幕截图:

    如果这已解答您的问题、请将此主题标记为已解决!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特