This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:BLDC 电机驱动方案

Guru**** 2481975 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCF8316A, MCF8315A, MCT8315A, MCT8316A, DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1203873/mcf8315a-bldc-motor-drive-scheme

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件:MCF8316A、、 MCT8315AMCT8316A、MCT8316Z、 到此结束

尊敬的戴尔斯:

1.客户要选择 BLDC 电机驱动方案、里面集成了 MOS。 电机规格为12V、最大电流为2A。

2.查看 MCT8316A/MCF8316A/MCT8315A/MCF8315A、这四种型号是否内部集成了元传感器、不需要外部霍尔传感器即可确定转子位置

3. MCT8316A 与 MCT8315A 之间是否仅在峰值电流方面存在差异? 其他地方有什么区别吗?

4.从 MCT8315A 和 MCF8315A 的数据可以看出、控制模式是不同的。 在软件和硬件方面、哪一种更容易开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    MCx8316A 和 MCx8315A 是具有换向算法的电机驱动器、用于无传感器陷阱和 FOC 控制。 我们确实有一个 MCT8316Z 器件、该器件专为带传感器的梯形换向而构建。 如果您对我们的产品有任何好奇、请查看我们的 BLDC 集成控制产品系列页面(www.ti.com/.../overview.html)、具体而言、我们的产品系列可视化非常清楚地说明了每个器件在电压和功率能力、换向方法和驱动器架构方面的差异:

    3. MCx8316A 与 MCx8315A 最大的区别在于峰值电流与 Rdson、是的。

    4. MCT8315A (梯形换向 T)通常被视为更容易开发、但我们的 MCx 器件产品系列使之更容易开发 客户可以访问这两个选项 。 根据电机的绕组和具体应用、他们可能更喜欢特定的换向方法而不是其他换向方法。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    MCT8316Z 与霍尔传感器从外部连接、以确定方向。 从数据表的第8.3.2.1和8.3.2.2章、可选择模拟或数字霍尔传感器、如下图所示。

    2.客户了解到 DRV5055能够更准确地检测到位置。 您能?是否可以将线性霍尔效应传感器连接到 MCT8316Z 以及如何设计该电路吗

    3.客户的应用场景是 UAV PTZ 控制,哪种霍尔传感器更适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    是的。在模拟霍尔输入模式下、此线性霍尔传感器将与 MCT8316Z 搭配使用。 有关如何将传感器连接到 MCT8316Z 的更多应用详细信息、请参阅第9.2节"霍尔传感器配置和连接"。  

    3.关于使用哪种霍尔传感器,请将问题直接提交给我们的霍尔效应传感器团队,他们将会成为专家,帮助您选择适合您的应用的传感器。  

    希望这有助于回答您的问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特