This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:反向电源保护确认

Guru**** 2481515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208656/drv8343-q1-reverse-supply-protection-confirmation

器件型号:DRV8343-Q1

您好、专家!

DRV8343S-Q1正在客户侧接受评估。 该应用程序是一个整体式的。

在数据表中、它显示了充电器泵可用于反向电源保护、请参阅下面的屏幕截图:

客户不想将 MOSFET (用红色电路标记)更改为2个 MOSFET、如下面的屏幕截图所示、这种设计是否存在风险? 您能为客户检查一下吗? 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    客户建议的2 MOSFET 配置将不起作用、因为背对背二极管会阻止电流流动。 为了使用电荷泵驱动反向电源保护、必须允许电流首先流过 MOSFET 的体二极管、以便为驱动器提供所需的电源、从而能够为器件加电并启用电荷泵。

    下图对此进行了说明:最初、当首次施加 VBAT 时、电流会如蓝色 箭头所示流过 反向保护 MOSFET 的体二极管、为器件的导通提供足够的电压。 一旦器件开启且电荷泵正常工作、就将使用电荷泵主动开启反向保护 MOSFET、如绿色箭头所示。  

      

    根据客户提出的解决方案、电流将无法流过反向保护 MOSFET 的体二极管、这会在施加 VBAT 时禁止器件导通、因为二极管会阻止电流流动。 这会导致电荷泵无法导通、从而导致 反向保护 MOSFET 无法导通。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。