This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:从 PWM 变化到输出电压变化的延迟。

Guru**** 2481505 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209775/drv10970-delay-from-pwm-change-to-output-voltage-change

器件型号:DRV10970

我有一个 PID 控制器、从霍尔传感器变化获取速度、并将 PWM 输出到 DRV10970。 PWM 频率为94KHz。

当 PWM 阶跃变化到较低的占空比时、电机在开始减速之前继续加速几个换向周期、这表明 DRV 输出没有立即改变。

PWM 变化与输出变化之间是否存在可预测的滞后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4551213 说:
    PWM 变化到输出变化是否存在可预测的滞后?

    我取决于惯性负载。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的观察结果不正确。 通过更仔细的实验、可以发现没有明显的延迟。

    对不起分心!