This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:有关开路负载检测的问题

Guru**** 2481915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209645/drv8889-q1-question-on-open-load-detection

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

我的客户发现故障状态寄存器(0x00)中设置了 OL 位、但 DIAG_2 (0x02)中的 OL_A 和 OL_B 仍为0。 你知道什么可能导致这种情况吗?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    如果 OL 位被设定为高电平、我认为 OL_A 或者 OL_B (或者两者)应该被设定为1。 我不能考虑这种可能性。  

    此致

    森田真也