This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:nFAULT 恢复

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208088/drv8703-q1-nfault-recovery

器件型号:DRV8703-Q1

1通道:VM
2通道:nFAULT
3通道:AVDD
4通道:DVDD

尊敬的支持团队:

如果发生 VM 欠压、nFAULT 将被驱动为低电平。
之后、即使 nFAULT 低于恢复电压、它也可能恢复为高电平。
这样做的原因是什么?

此致、
青木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aoki San

    感谢您的提问。  

    这是预期行为。 请参阅此处的数据表。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita San

    感谢您的回答。
    但是、UVLO2恢复电压应至少为5.4V。
    当我查看示波器时、即使在4.95V 下、nFAULT 也是高电平。
    当 VM 电压低于 UVLO2时、nFAULT 是否能变为高电平?

    此致、
    青木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aoki San

    感谢您的提问。

    是的、UVLO2恢复电压应为~5.4V。

    我在示波器底部看到的是"4.95V"、我想它的精度偏移可能会很小、或者测量点电压可能与 VM (#28)引脚和 GND 略有不同。

    此致

    森田真也