This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:DRV8452SPWPR

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209278/drv8452-drv8452spwpr

器件型号:DRV8452

您好!

您能告诉我该部件将在何时生产吗? 我正在寻找 DRV8452SPWPR SPI/HTSSOP 28引脚封装。 至少一个样品会很棒!

注意:数据表的"封装信息"部分的第111页没有提到28引脚封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    我给您发送了朋友请求。 我们可以将此对话移至私人消息。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    朋友的请求已被批准!

    那么、有关这款著名的 DRV8452SPWPR 的消息是什么呢?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    我向您发送了一封包含所需信息的私人消息。 我将关闭该主题并继续传递私人消息。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特