This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:DRV8350SRTVR 32PIN_WQFN 插座

Guru**** 2481975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207743/drv8350-drv8350srtvr-32pin_wqfn-socket

器件型号:DRV8350

尊敬的支持团队:

我们正在寻找适用于 DRV8350SRTVR 的转换插座。
您是否有推荐的0.5mm 间距转换插座?

此致、
Hiroaki Yuyama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:  

    感谢您的提问! 遗憾的是、 对于32引脚 WQFN 插座的转换插座、我没有任何具体建议。   

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lodi-San、

    感谢您的答复。
    我们知道没有适用于32引脚 WQFN 的推荐插座。
    我们要将 DRV8530直接焊接到电路板上。

    此致、
    Hiroaki Yuyama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    听起来不错!

    此致、

    安东尼