This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000微控制器论坛

Guru**** 2481505 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208460/c2000-microcontrollers-forum

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

TI 可以与 C2000系列 MCU 配合使用哪些硬件来控制多达144个门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将指派给主题专家。 请在明天之前回复。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    144个大门是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 设计 旨在使用 MOSFET 或类似的串联栅极器件切换高电压。 此时、我假设所有 MOSFET 都需要相互独立地进行控制。 为了能够在不同的时间切换144个栅极、我需要在 MCU 和 MOSFET 之间安装一个多路复用器或某种类型的 FPGA。 我想知道 TI 会针对此类应用推荐什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最大的封装是337焊球 BGA、169 GPIO。 简单的 GPIO 控制是否有用、这可以是一个选项。

    TMS320F28388D  

    但是、如果它们需要 PWM 控制(通常基于一组系统电压/电流测量)、则需要通过 FPGA 来寻找这么多独立的控制元件。