This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:如何设置 ITRIP 电流

Guru**** 2481915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208624/drv8889-q1-how-to-set-the-itrip-current

器件型号:DRV8889-Q1

您好:

     我们使用线圈阻抗为每相220欧且工作电压范围为9至18V 的双极步进电机、这意味着通过线圈的最小电流为9/220=40.9mA;通过线圈的最大电流为18/220=81.8mA。 如果电机使用1/2步进、则在设置 Itrip 电流时应注意什么? 每1/2步进的 Itrip 电流是否要求小于40.9mA?

   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我会在24小时内审查并反馈给您。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 220欧姆是我们通常在此器件中看到的较高阻性负载。  

    ITRIP 最终是按占空比进行 PWM 操作。 因此、ITRIP 电流@1/2步进的100%应小于40.9mA@9V。   

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢