This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]如果我未使用 DRV8316的降压、是否仍需要降压元件?

Guru**** 2445290 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209479/faq-do-i-still-need-the-buck-components-if-i-am-not-using-the-buck-of-the-drv8316

主题中讨论的其他器件:DRV8316

DRV8316附带一个集成降压转换器、可支持高达200mA 的电流、并可在电机驱动器系统中用作3.3V 或5V 电源轨。 但是、在某些系统中、可能不需要降压转换器。 如果您的系统出现这种情况、应如何禁用它? 如果未使用降压转换器、您是否仍需要安装降压转换器的元件?  

默认情况下启用降压。 对于硬件型号(DRV8316T)、无法禁用降压、但对于器件的 SPI 型号(DRV8316R)、可以通过 SPI 向 Control_6寄存器中的 BUCK_DIS 位写入1来禁用降压。 尽管可以通过 SPI 禁用降压、但 从 器件  复位到 MCU 禁用通过 SPI 的降压、降压将开始运行。 因此、即使未使用降压转换器、也仍有必要在 PCB 上安装降压元件。

DRV8316的降压可在两种不同的模式下运行:电感器模式和电阻器模式。 电感器模式用于支持40mA 或更高的更高降压电流 、当降压电流低于40mA 时、可以使用电阻器模式。 如果您的系统中没有使用降压转换器、那么为电阻器模式选择组件将使您不必在 PCB 上放置电感器。 下图 显示了降压转换器的方框图以及 在电阻器模式下运行降压转换器所需的元件(请参阅数据表的第8.3.4.2节)。 RBK 是22 Ω 电阻器、CBK 是22uF 6.3V 额定电容器。  

为了减小降压组件的面积和成本、您可以  为22欧姆的 RBK 电阻器和22uF 的 CBK 电容器选择诸如0603或0402的小封装尺寸。  这是可以实现的、因为降压转换器在开启期间不需要支持任何外部负载电流。