This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:AVDD、电容器、故障

Guru**** 2481755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208941/drv8305-q1-avdd-capacitor-fault

器件型号:DRV8305-Q1

大家好、~大家好

发生 DRV8305-Q1和 AVDD 故障。

 

数据表建议为 AVDD 使用1uF 的输出电容、但客户使用先前设计中的4.7uF (DRV3245-Q1电路)。

 

请参阅故障症状、并让我为以下问题提供反馈。

 

  1. AVDD 电容、1uF 值是关键值? 必须保持1uF? 不应该像4.7uF 那样使用?
  2. 使用4.7uF AVDD 电容器时、必须保持1uF、故障机制。 为什么会发生故障?
  3. 在 DRV3245-Q1设计中、SL 将 AVDD 电容用作4.7 uF 电容作为指导、是否存在3245和8305 AVDD LDO 之间的任何差异?
  4. 对电源时序有什么建议吗? 不进入故障模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许真锡

    user3335286 说:
    AVDD cap、1uF 值是关键值? 必须保持1uF? 不应像4.7uF 那样使用?

    我们建议使用数据表中指定的1uF 电容器、因为该器件已通过该电容器值的验证和设计。

    使用4.7uF AVDD 电容时必须保持1uF,故障机制。 为什么会发生故障?

    1.在寄存器0x06中的 CLR_FLT 位置位后 AVDD 故障错误是否仍然存在?

    2.能否提供启动时 AVDD 和 PVDD 的捕获图以及原理图?

    user3335286 说:
    在 DRV3245-Q1设计中、SL 使用 AVDD 电容作为4.7uF 电容作为指导、3245与8305 AVDD LDO 之间是否存在任何差异?

    主要区别在于抗尖峰脉冲时间和 AVDD 的最大电流消耗。

    8305具有1.5 - 2us 的抗尖峰脉冲时间、而3245具有8-10 us 的抗尖峰脉冲时间。

    8305可支持高达50mA 的电流消耗、而8245可支持高达100mA 的电流消耗。

    user3335286 说:
    是否有电源排序建议? 不进入故障模式?

    我建议 在启动后使寄存器0x06中的 CLR_FLT 位生效、以查看启动后故障错误是否消失。

    此致、

    约书亚