请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305-Q1 大家好、~大家好
发生 DRV8305-Q1和 AVDD 故障。
数据表建议为 AVDD 使用1uF 的输出电容、但客户使用先前设计中的4.7uF (DRV3245-Q1电路)。
请参阅故障症状、并让我为以下问题提供反馈。
- AVDD 电容、1uF 值是关键值? 必须保持1uF? 不应该像4.7uF 那样使用?
- 使用4.7uF AVDD 电容器时、必须保持1uF、故障机制。 为什么会发生故障?
- 在 DRV3245-Q1设计中、SL 将 AVDD 电容用作4.7 uF 电容作为指导、是否存在3245和8305 AVDD LDO 之间的任何差异?
- 对电源时序有什么建议吗? 不进入故障模式?
谢谢。