This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833C:DRV8833C 的微步进

Guru**** 2481915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209355/drv8833c-microstepping-with-drv8833c

器件型号:DRV8833C

您好!

我将评估用于我们的步进电机的 DRV8833C。  规格表的第8.2.21节规定:

DRV8833C 可以使用 PWM 接口支持全步进和半步进模式

这是否意味着 DRV8833C 不支持1/8 (n = 8)和其他微步进级别?

谢谢!
马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    这是否意味着 DRV8833C 不支持1/8 (n = 8)和其他微步进级别?

    是的。 DRV8833C 没有集成步进分度器来支持更高的步进速率。 如果需要更高的步进速率、我建议使用 DR8411A、它具有专用的 VREF 引脚、用于调节电机电流。 可以将 DAC 连接到具有正弦输出的 VREF、以生成所需的微步进速率。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特