This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:GUI 中从 MCF8316A 到 MCF8315A 的寄存器转换

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208533/mcf8315a-register-transition-in-gui-from-mcf8316a-to-mcf8315a

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

大家好、

我正在尝试将为 MCF8316A 创建和使用的 json 文件加载到 MCF8315A 中、并修改更改了的电阻。 但连接有错误。

MCF8315A_GUI 是否能够如此处理? 还是应手动输入寄存器设置?

仅供参考、情况如下。

当使用任何访问 EVM 的命令(例如写入 EEPROM)时、会出现"连接问题"并显示消息"器件连接存在问题。 请重新启动 GUI。"

在 MCF8316A_GUI 上、有时会显示此消息、但它们可以在复位后继续。 在 MCF8315A_GUI 上、目前没有成功连接。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当使用任何访问 EVM 的命令(例如写入 EEPROM)时、存在"连接问题"并显示消息"器件连接存在问题。 请重新启动 GUI。"

    您好、Hayashi:

    你的错对我来说也是一样的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    另一个 EVM 中不会出现这种情况。 我不知道原因、但是、能否告诉我是否可以重复使用 MCF8316A 设置、并在 GUI 中进行一些修改?

    为 MCF8316A 创建和使用的 json 文件写入 MCF8315A 并修改更改了电阻。 但连接有错误。

    MCF8315A_GUI 是否能够如此处理? 还是应手动输入寄存器设置?

    [/报价]

    将显示上述消息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    由于  MCF8316A 和 MCF8315A 之间的寄存器映射存在一些差异、因此您无法从 MCF8316A GUI 将 json 设置加载到 MCF8315A GUI 中。 我建议并排运行两个 GUI、并手动将所有调整设置页面中的寄存器设置从 MCF8316A 复制到 MCF8315A。

    此致、
    埃里克·C·