This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:电路板故障

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208358/drv2605levm-md-board-failure

器件型号:DRV2605LEVM-MD

DRV2605LEVM-MD 板一直在工作。 我使用带有8个 LRA 电机的板、连续运行了多达两个小时。 所有工作均使用外部电源(5V/2A)完成。

尝试重新连接时、触觉控制台可以识别电路板、但在点击"Connect"(右侧顶行的地球图标)后、软件变为无应答器、必须关闭。 此时、当连接至外部电源时、电路板 LED 按预期闪烁、并在按下开关1时链接至 GUI。

我尝试重新更新固件。 我说更新已启动、但完成安装没有进度。 现在、当电路板连接到电源时、左上角的绿色 LED 会亮起、但当连接到 USB 端口时、B1/B2几乎不会闪烁、LED1不会亮起。 SW1似乎没有任何影响。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我会尝试完成固件安装、然后再诊断 LED 等的任何问题 您是否正在使用 Haptic Control Console 安装固件? 我认为这是最简单的方法。  

    另请注意、有时该软件在连接时会挂起、但几秒钟后它应该会解决。 这不应超过一分钟。

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫-

    我让软件5分钟尝试连接、但没有成功。  一个方框出现、显示程序无响应。  

    我还尝试卸下和重新安装触觉控制台软件、但没有不同的结果。

    随着固件,使用 HCC 进行固件安装,它不得不"更新开始",绿色的程序条出现,但没有改变超过30分钟。

    8 LRA 运行是否有可能导致电路板损坏?

    谢谢!

    Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis:

    这是可能的、但不太可能。 我预计损坏会影响驱动器本身、而不是与 EVM 上 MSP 的连接。  

    LED1直接连接到 MSP、这意味着固件安装未完成可能是问题所在。

    是否可以切换到 USB 电源、验证3.3V 指示灯是否仍然亮起、并尝试使用其他/已知正常的 USB 电缆? 然后重试固件安装。

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DI 切换到 USB 电源、指示灯很亮、然后使用新的 USB 电缆、这是尝试更新固件的最终结果。  它不会越过这一点

    e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我想让这次对话脱机。 我可以使用您的 TI 个人资料中的地址向您发送电子邮件吗?

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫-

    请随时给我发送电子邮件给他在我的个人资料中的电子邮件

    Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis:

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。 我将关闭该主题。 如果没有收到我的电子邮件、请随时回复。

    谢谢。

    Jeff McPherson