This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:处理 NC 引脚

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207069/mct8316a-treatment-of-nc-pins

器件型号:MCT8316A

尊敬的专家:

我的客户正在设计 MCT8316A1V、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我正在为 MCT8316A1V 设计一个电路、并想了解 NC 引脚的处理方式。

根据数据表 P.8引脚功能、引脚22、23、24、25 和39为"NC"和"开路"

另一方面、在 MCT8316AEVM 评估板上、它们连接到 GND (引脚39除外)。

哪种连接更好?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我打算在下周早些时候提供有关这方面的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    总体来说、NC 引脚是悬空还是连接到 GND 并不重要。

    但是、在 EVM 上已确定、为了提高热性能和效率、可以将 NC 引脚连接到 周围的多边形覆铜。 如 EVM 布局中所示、如果未将这些引脚连接到 GND、则可能导致电容器仅使用引脚26的单个连接将其连接到 AGND、而不是围绕其封装整块覆铜。  

    一种方法不一定比另一种方法更好、但在 EVM 的特定情况下、可以将 NC 引脚连接到 GND。  

    我希望这可以回答您的问题。 如果是、请将此主题标记为已解决!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的答复。

    我了解 NC 引脚可以同时连接保持开路和 GND。

    关于 EVM、NC 引脚连接到 GND 以提高热性能和效率。

    我将与客户分享这些信息。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Shinichi。

    您能否通过将我上面的答案标记为"解决了我的问题"来帮助其他人找到这个答案?

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    客户可以理解。

    让我们关闭该主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市