This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:电机成功完成'移动

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316REVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208923/drv8316revm-motor-won-t-move

器件型号:DRV8316REVM

我们使用的是 DRV8316REVM。 以下是我们的观察结果:

  1. 我们设置控制寄存器2、以便使用 PWM_Mode 3x (无电流限制)。 在这些情况下、我们无法移动电机。 如果我们将保留位6从1更改为0、那么我们可以根据需要移动电机。
  2. 如果我们设置控制寄存器2、以便使用电流限制的3x 模式、那么无论保留的位6如何设置、我们都将无法使电机移动。 板上的电流限制设置为8A、远远超出了此电机所需的电流限制。

 您能解释一下这种行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

     您打开的以下线程(DRV8316REVM:电机不会移动)似乎 正在解决这个问题、因此我将 继续、关闭该线程并继续支持。

    此致!

    ~Alicia