This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212P:DRV8212P

Guru**** 2482075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207543/drv8212p-drv8212p

器件型号:DRV8212P
主题中讨论的其他器件:DRV8212

大家好!

尽管这个设备似乎是我需要的,我要与最大 PWM 频率为100kHz。  

想法:能否在电机电压和 VM 的电源之间放置一个高侧 FET、并以1MHz 的频率打开和关闭该 FET -从而打开和关闭 VM 电压?

然后、我仍然可以使用 DRV 器件来切换电机的方向。  

提前感谢您、

迈克尔·J·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的提问。

    遗憾的是、由于唤醒延迟时间为100us、在1MHz 频率下开关电源将不起作用。 断开 VM 后、驱动器将进入睡眠模式、上电后需要100us 的时间才能开始驱动负载。 您能否就如此高的频率需求和应用提供更详细的说明? 我们的产品系列中可能还有另一款符合您需求的器件。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    我几乎确定这不会起作用。

    我们希望以更高的 PWM 速度(1MHz)精确驱动低电感电机(30uH)。 这将使我们能够设置更精确的电机电压、从而更好地反馈测量的电机电流。

    同时、PCB 上的空间非常有限、我们只有3.0VDC 可用。

    如果 DRV8212允许1MHz 的 PWM 频率、这将非常适合我们的应用。 由于数据表显示"仅"100kHz PWM,我们提出了前面所述的想法:-)

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您提供的信息。

    遗憾的是、DRV8212无法以1MHz 频率进行切换。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们想要精确地驱动一个具有增强的 PWM 速度(1MHz)的低电感电机(30uH)。 这将使我们能够设置更精确的电机电压、从而更好地反馈测量的电机电流。

    您始终可以向电机添加更多串联电感线圈。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    高电感有助于降低所需的 PWM 频率、但某些应用可能需要较低电感的电机。

    Michael、

    如果可能、您能告诉我该应用是什么吗? 低电感电机是否有特定原因?  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特