This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:电磁阀驱动

Guru**** 2482075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207623/drv8343-q1-solenoid-drive

器件型号:DRV8343-Q1

图15中有建议使用的外部二极管。

为这种二极管推荐的器件型号是多少?

输入电压:24V

系统频率:16kHz

另一个问题是是否有任何新器件与 DRV8343竞争?

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!  

    我们 团队的一名成员将调查您的问题、并希望在本周结束前提供回复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们不建议使用二极管、因为要使用的二极管取决于系统、即负载电流和电压。 所选的二极管应能够支持螺线管的最大负载电流。

    目前、DRV8343将是我们用于驱动多个螺线管的热门推荐器件。  

    有关使用 DRV 器件驱动螺线管的更多信息、请阅读我们的《使用 DRV 驱动螺线管》应用手册(链接)

    此致、

    约书亚