This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8144-Q1:DRV8144-Q1

Guru**** 2481965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208616/drv8144-q1-drv8144-q1

器件型号:DRV8144-Q1

您好、TI 团队:

 

正如我看到的数据表状态、当 VM 引脚上的电源电压降至阈值以下时、nFAULT 引脚被置位为低电平、我想知道当电源电压恢复正常时、驱动器是否能够自动恢复? 它可以在 UV 自动重试吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    我假设您具有 S 型变体或 H 型变体。 然后器件自动从 VMUV 恢复。

    但是、如果 VM 降至低于 VM_POR、器件会复位。 因此、它需要 CLR_FLT 和 SPI 寄存器重新编程之类的唤醒序列才能恢复。

    此致

    森田真也