This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:GUI 存在类似问题

Guru**** 2482085 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DRV10983EVM, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208497/drv10983-having-similar-problems-with-gui

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、

我想我有类似的问题。。

2023-03-21 15:41:42.269调试日志记录已启用
2023-03-21 15:41:42.269 PacketLogging 被禁用
2023-03-21 15:41:42.269配置文件已禁用
2023-03-21 15:41:42.269.
2023-03-21 15:41:42.269 ###################################################### 会话开始####################################
2023-03-21 15:41:42.269加载 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DRV109xx EVM\USB2ANY.dll (v2.7.0.0)
2023-03-21 15:41:42.269载入:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DRV109xx EVM\DRV109xx EVM.exe)
2023-03-21 15:41:42.270 SDK 路径为"C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK"
2023-03-21 15:41:46.820
2023-03-21 15:41:46.901找到控制器 S/N 2983896E15001500 [932、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:46.914返回值1 [941、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:46.927返回值1 [952、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:46.936
2023-03-21 15:41:46.943 u2aGetSerialNumber (index=0、szSerialNumber=0x0A875184)[1054、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:46.950返回序列号2983896E15001500 [1070、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:46.958返回码设置为0 [1071、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:46.965返回值0 [1074、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:46.973
2023-03-21 15:41:46.982 u2aOpen (szSerialNumber='2983896E1500')[1123、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:46.991启动界面已禁用[225、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.018 CallbackThreadProc 线程正在启动... [463、u2A_ApiClass.cpp]
2023-03-21 15:41:47.018 HIDReceiverThreadProc 线程开始... [463、u2A_ApiClass.cpp]
2023-03-21 15:41:47.043返回代码设置为5 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.053返回代码设置为4 [454、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.063固件版本是2.7.0.0版[1203、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.090返回代码设置为2 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.098返回代码设置为1 [691、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.105返回值1 [698、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.112控制器类型是 USB2ANY [1224、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.119返回代码设置为12304 [1285、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.125.
2023-03-21 15:41:47.129 u2aLED_SetState (handle=0x00003010、ledState=2、BlinkCode=0)[3334、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.137返回代码设置为0 [3345、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.141返回代码设置为3 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.146返回代码设置为0 [3347、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.151返回值0 [3348、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.157返回值12304 [1298、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.166.
2023-03-21 15:41:47.172 u2aOpen (szSerialNumber='2983896E1500')[1123、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.178错误:变量"处理方式"设置为-8 (通信端口打开)[1154、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.182退出函数 u2A 打开代码12304 (成功)[1155、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.187.
2023-03-21 15:41:47.192 u2a 固件版本_READ (handle=0x00003010、szVersion=0x0BFB1FE4、bufsize=5)[3493、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.198返回代码设置为5 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.201返回代码设置为4 [454、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.206返回代码设置为4 [3496、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.210返回值4 [3497、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.215.
2023-03-21 15:41:47.219 u2aPower_Enable (handle=0x00003010、Enable3V3=1、Enable5v0=1、EnableAdj=0)[3256、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.226返回代码设置为0 [3267、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.231返回代码设置为5 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.235返回代码设置为0 [3269、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.240返回值0 [3270、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.245.
2023-03-21 15:41:47.251 u2aPower_ReadStatus (handle=0x00003010)[3275、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.269返回代码设置为5 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.276返回代码设置为0 [3302、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.283返回值0 [3310、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.291.
2023-03-21 15:41:47.298 u2aI2C_Control (handle=0x00003010、Speed=0、AddressLength=0、pullups=1)[1934、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.307返回代码设置为0 [1945、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.313返回代码设置为4 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.320返回代码设置为0 [1947、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.325返回值0 [1948、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.867
2023-03-21 15:41:47.870 u2aI2C_RegisterRead (handle=0x00003010、I2C_Address=0x0052、RegisterAddress=0x00)[1972、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.888返回代码设置为2 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.894返回代码设置为0 [2007、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:47.900返回值0 [2015、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:48.080
2023-03-21 15:41:48.084 u2aI2C_RegisterRead (handle=0x00003010、I2C_Address=0x0052、RegisterAddress=0x01)[1972、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:48.184等待响应数据包超时[1237、U2A_ApiClass.cpp]
2023-03-21 15:41:48.198错误:变量"err"设置为-2 (接收缓冲区为空)[1242、U2A_ApiClass.cpp]
2023-03-21 15:41:48.214 GetResponse (buffer=0x0019F574、size=8、命令=100)失败[401、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:48.228错误:变量"响应"设置为-2 (接收缓冲器为空)[402、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:48.242错误:变量"响应"设置为-2 (接收缓冲器为空)[1996年、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:48.257返回值-2 [2015、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:48.277
2023-03-21 15:41:48.287 u2aStatus_gettext (code=-2、buffer=0x0CB275C4、bufsize=256)[843、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:48.296 *缓冲区="接收缓冲区为空"[855、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:41:48.302返回指针值0x0CB275C4 [857、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.103.
2023-03-21 15:42:18.107 u2aI2C_RegisterWrite (handle=0x00003010、I2C_Address=0x0052、RegisterAddress=0x03、value=0x00)[1953、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.122返回代码设置为0 [1964、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.175错误:变量"err"设置为-49 (写入超时)[1200、U2A_ApiClass.cpp]
2023-03-21 15:42:18.188 GetResponse (buffer=0x0019F520、size=64、命令=-1)失败[401、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.203错误:变量'响应'设置为-49 (写入超时)[402、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.221返回代码设置为-49 [1966、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.238返回值-49 [1967、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.258.
2023-03-21 15:42:18.274 u2aStatus_gettext (代码=-49、缓冲区=0x0CB275C4、bufsize=256)[843、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.288 *缓冲区="写入超时"[855、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.299返回指针值0x0CB275C4 [857、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.334.
2023-03-21 15:42:18.338 u2aI2C_RegisterRead (handle=0x00003010、I2C_Address=0x0052、RegisterAddress=0x03)[1972、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.427孤立数据包被删除:cmd=100 [659、ud2A_ApiClass.cpp]
2023-03-21 15:42:18.429等待响应数据包超时[659、U2A_ApiClass.cpp]
2023-03-21 15:42:18.435错误:变量"err"设置为-2 (接收缓冲区为空)[1242、U2A_ApiClass.cpp]
2023-03-21 15:42:18.441 GetResponse (buffer=0x0019F574、size=8、命令=100)失败[401、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.446错误:变量'响应'设置为-2 (接收缓冲器为空)[402、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.451错误:变量"保留"设置为-2 (接收缓冲器为空)[1996年、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.456返回值-2 [2015、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.466.
2023-03-21 15:42:18.470 u2aStatus_gettext (code=-2、buffer=0x0CB275C4、bufsize=256)[843、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.473 *缓冲区="接收缓冲区为空"[855、TI_USB2ANY.CPP]
2023-03-21 15:42:18.479返回指针值0x0CB275C4 [857、TI_USB2ANY.CPP]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    请参阅《DRV10983EVM 用户指南》: https://www.ti.com/lit/ug/slou393e/slou393e.pdf 

    具体而言、请确保为 DRV10983提供相应 VCC 电源、并且 SPEED 引脚上存在电压(如果您有 EVM、请顺时针旋转电位器)。 确保 USB2ANY 正确连接到器件、然后打开 DRV109xx 软件并选择 DRV10983。 通常、您看到的错误是由于 USB2ANY 未正确连接到器件、或由于 SPEED 引脚上没有电压、器件处于睡眠状态。

    此致、

    Vishnu