This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:DRV8837钳位二极管

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208474/drv8837-drv8837-clamping-diodes

器件型号:DRV8837

鉴于 DRV8837没有内部钳位二极管、对于电机或电磁阀应用、需要从外部添加这些二极管、对吗? 如果是、您是否有集成了钳位二极管的类似器件、或者具有外部二极管的 DRV8837是更小的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、您好!

    感谢您与我们联系! 答案很简单:"否"、您无需添加外部二极管。 但为了确认 这一点、您能否解释一下这些外部二极管的用途是什么?

    谢谢!

    Audrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    XIA LIU 说:
    如果 DRV8837没有内部钳位二极管、那么对于电机或电磁阀应用、需要从外部添加这些二极管、正确吗?

    它应该能够驱动直流电机或电磁阀、而无需额外的钳位二极管。 使用半桥驱动螺线管时、顶部和底部 FET 同步工作、因此当顶部 FET 关断时、下部 FET 导通、以在螺线管中传导电感再循环电流。

    布赖恩