主题中讨论的其他器件:DRV8705-Q1
在数据表中、似乎建议在 VM 引脚和 FET 的高侧使用大容量电容器。 在我的电路中、我打算在 VM 和高侧 FET 之间添加一些阻抗。 我认为、我只需要在 FET 的高侧添加大容量电容、而不需要在 VM 引脚上添加。 目前、VM 引脚上有一个0.1uF 电容器。 这足够好了吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在数据表中、似乎建议在 VM 引脚和 FET 的高侧使用大容量电容器。 在我的电路中、我打算在 VM 和高侧 FET 之间添加一些阻抗。 我认为、我只需要在 FET 的高侧添加大容量电容、而不需要在 VM 引脚上添加。 目前、VM 引脚上有一个0.1uF 电容器。 这足够好了吗?
DRV8705也不起作用。 我需要一个全桥器件。
此致、
[/报价]您好、Glenn、仔细检查、因为我看到8705是 H 桥驱动器、而不是半桥驱动器。
布赖恩