This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:所需信息

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207822/drv2667evm-ct-information-needed

器件型号:DRV2667EVM-CT

我们需要在 MHz 范围内实现更高的工作频率范围、是其性能更好的压电式电极传动器(具有与 DRV2667EVM 类似的功能)
请建议一些合适的器件以及可用于在 MHz 频率范围内调制的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumyajit:

    我们所有的压电式传动器驱动器均专为音频应用而设计、这意味着它们不支持 MHz 频率响应。

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、

    Jeff McPherson