This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:电流检测类型

Guru**** 2482095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1207452/drv8353r-current-sensing-type

器件型号:DRV8353R

是否有人将 LOHET (线性霍尔效应)电流感应与此 DRV 芯片配合使用? 我理解常用的技术是分流电阻器技术、我现在使用的是分流电阻器。 我不喜欢零点附近的非线性行为,正在寻找一种方法来改进这一点或尝试其他样式,如 LOHET。 对于执行此操作的其他用户、每种方法的优缺点分别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    我已将此请求转发给我们的传感组的团队、以获得进一步的专业知识。

    一般来说、为了通过放置在功率级上的分流电阻器实现电机位置反馈、DRV835x 提供集成式 CSA 作为一种尺寸/具有成本效益的解决方案。
    传统的缺点是、如果没有电流(例如电机未持续旋转时)、CSA 将不会提供反馈。 因此、在低速、使用高扭矩准确检测电机位置时存在局限性。  

    您可能会发现此应用手册对本主题很有用。  

    https://www.ti.com/lit/an/slvaeg3b/slvaeg3b.pdf

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    很抱歉用脚踢、但我通读了这一主题、如今我支持的霍尔效应传感器的工作方式与基于分流器的解决方案非常类似。 应用手册 Andrew Attached 使用霍尔效应锁存传感器针对电机磁场执行换向、听上去像您在后面一样。 我在合适的团队中循环与您讨论这些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    根据我的理解、您需要了解、 与用于监测电机上的电流的标准分流电阻器相比、使用基于霍尔效应的线性电流传感器的优点/缺点。 请告诉我、我是否理解正确?

    您是否以任何方式使用此信息来使电机换向、或者此信息是否仅用作系统针对其他功能提供的电机反馈数据?

    此致!

    Isaac