This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2901:特定应用中的超声波清洗

Guru**** 2482095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1203497/drv2901-ultrasonic-clean-in-a-particular-application

器件型号:DRV2901

大家好、我试着通过这个应用程序来了解我的需求是否可以解决。 正传播超声波的物体。 我之所以提出这个问题、是因为我需要尝试清洁60cm 半径的滚筒上的灰尘。 线圈将与滚柱的周长相切。 你怎么看?

提前感谢、

Valter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valter:

    我将请我们的机械工程师提供反馈。  请放心使用、因为我得到了回复。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valter:  

    我可以帮助回答这个问题。 在我们的应用中、超声波在镜头盖内传播、从而引起物理振动(例如位移)。 振动产生的加速度足够高 (mm/s2水平)、可以排出污染物。   是否要振动60cm 半径滚筒? 我 对您的应用不是很熟悉、也不确定您的材料是否会振动。 此外、我们目前支持直径高达40mm 的透镜设计。 对于规模更大的设计、我们正在 对此进行研究、但目前还没有可用的解决方案。

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!
    我想提供更多有关申请的详细信息:
    辊轮的半径约为60cm、长约为50cm 至150cm。 线圈可以在滚柱轴上移动较长的时间、也可以排列多个线圈。 是重要的,引导波到辊轮表面,更困难,我认为,获得足够的功率达到结果,清洁。 因为我们没有水或轻尘,但油或油墨,可能更淡?
    放在一个非常简单的图下方。
    感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valter、Hailong 将对此做出回应。  谢谢。  

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Valter

    感谢您提供信息。 在 ULC 技术中,振动在镜头内,所以实际上没有波可以指向滚轮表面。 如果您想清洁辊轮表面、您必须振动辊轮、考虑到其尺寸较大、这会非常困难。 我们的镜头盖主要用于摄像机、直径更小、只有10-40mm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢海龙的扩张。 如果我明白透镜不是固定的,但它安装在一个灵活的结构? 所以水和其他物体被镜头的移动喷出。 当我看到演示视频时,我认为波已经指向镜头源。 这就是我认为可以应用于我的系统的原因。

    Valter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、镜头不是固定的。 透镜顶部由 O 形环密封。 底部  透镜的一小部分粘在压电传感器上。 换能器的振动会引起透镜的移动、因此会将污染物去除。   我们有一些 关于 ULC 工作原理的文章和数据,您可以查看详细的边界条件。  https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/ulc; https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/ultrasonic-lens-cleaning-a-solid-state-technology-you-didn-t-know-you-needed。 如果您还有其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailong Cheng:
    感谢您的解释。 所以,我可以说,这是不可能适用于我的需求。
    我很感谢你的评分
    Valter