尊敬的 E2E 团队:
我的问题与 H 桥驱动器 DRV8701S-Q1有关。 我们需要控制、在该控制中驱动一个低侧 MOSFET、同时 H 桥的其他3个 MOSFET 切换到高阻抗。 对于我们的控制面板、我们需要该状态用于线路监控。
在第22页的数据表 drv8701-q1.pdf 第7.3.3.3章对分离式 HS 和螺线管控制 A 模式进行了说明、我可以想象控制功能会起作用。
根据该表,我将使用以下状态: 
因此、高侧 MOSFET GH1具有高阻抗、而低侧 MOSFET GL2具有低阻抗(接通)。
问题:对于 GL1和 GH2、不活动状态意味着什么? 连接在 H 桥中至 GL1和 GH2的 MOSFET 会出现什么情况?
此致
弗兰克·穆勒