This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426:内部下拉电阻值

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424, DRV8425, DRV8426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1206928/drv8426-internal-pull-down-resistor-value

器件型号:DRV8426
主题中讨论的其他器件:DRV8425、、DRV8424

大家好、

我的客户想知道 DRV8424的 DIR、M0、M1、STEP、nSLEEP 上内部下拉电阻器的值、 DRV8425和 DRV8426。 您可以帮助吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    使能引脚内部的上拉电阻器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    对于所有列出的引脚、下拉电阻为200kΩ Ω。

    使能引脚的上拉电阻相当于大约500kΩ Ω  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特